DOCA0226FR-05

Service assistant filiation

Afin de réduire le coût des tableaux, ce service de l’application permet, grâce au disjoncteur limiteur placé en amont de l’installation, de préconiser un disjoncteur aval ayant un pouvoir de coupure inférieur ou égal à un disjoncteur classique utilisé sans limitation.

Une fois choisi le mode assistant filiation :

  1. Valider les conditions nécessaires à la filiation

  2. Pour le TGBT, lors de la configuration des protections (tête de groupe, départ) situées en aval d’un disjoncteur de tête de type Compact NSX ou NS, l’assistant propose un disjoncteur à choisir en fonction de la position du disjoncteur dans le tableau (tête de groupe, départ) qui optimise le pouvoir de coupure pour un Icc max de 20kA.

  3. Pour le TD, l’assistant propose un disjoncteur optimisé à choisir en fonction du courant de court-circuit au niveau du TD et en fonction du type de disjoncteur alimentant le TD depuis le TGBT.

  4. Choisir le disjoncteur préconisé par l’assistant.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.