DOCA0226FR-05

Liste des matériels

Cette partie affiche la liste des matériels du projet. La liste comprend les prix publics. La liste des prix publics peut être mise à jour en cliquant sur le bouton en haut de page. Pour les utilisateurs connectés uniquement - la valeur du prix net est également affichée ; elle est calculée avec les taux de remise par famille de produits téléchargés via le fichier Excel disponible à partir de Mon profil accessible sur chaque page avec l’icône en haut à gauche.

Lorsqu’un projet peut faire l’objet d’une mise à jour du tarif ou des remises (projet antérieur à un nouveau tarif ou à de nouvelles remises), un avertissement apparait sur la vue réseau électrique et la vue nomenclature du projet. Deux nouvelles colonnes grisées apparaissent dans la nomenclature pour visualiser les différences entre l’ancienne et la nouvelle version du tarif ou de la remise. Une fois la mise à jour validée, seuls les prix mis à jour sont affichés

Il est possible d'accéder à la fiche technique et la documentation d'un produit dans la liste des articles en cliquant sur la référence.

Cette liste peut afficher les références :

  • Pour un tableau

  • Pour tous les tableaux du projet

La liste peut être affichée de 2 façons via le sélecteur en haut à droite de la page :

  • Par tableau, regroupée par catégorie de produit dans chaque tableau

  • Toutes les références d'un tableau ou de l'ensemble du projet

Les capteurs d’énergie PowerTag sont signalés par un pictogramme spécifique indiquant une liaison radio sans fil.

Il est possible d'ajouter des produits aux tableaux du projet dans la section "divers" de la liste du matériel, en bas de la page.

Pour les produits Schneider Electric une recherche rapide par référence permet d’afficher automatiquement la description du produit et son prix et de rajouter la quantité souhaitée dans la nomenclature.

Les produits peuvent être :

  • Sélectionnés parmi les produits connectés PowerTag et PrismaSeT Active de Schneider Electric Connected

  • Choisis parmi les autres produits Schneider Electric

  • Créés par l'utilisateur, par exemple des produits d'autres fournisseurs par saisie de texte libre dans la liste

Il est possible d’'exporter la liste du matériel au format .xlsx et de la sauvegarder sur l'ordinateur avec l’icône en haut à droite de la page.

La liste du matériel est incluse dans le document du rapport de projet.

Cliquez sur Acheter auprès du distributeur et sélectionnez le distributeur dans la liste affichée pour acheter les produits énumérés sur la nomenclature.

REMARQUE :

  • Cette fonctionnalité est disponible en France uniquement.

  • Cela redirigera l’utilisateur vers le site Web externe du distributeur.

  • Toute modification apportée aux quantités et aux produits inclus dans la nomenclature sur le site Web du distributeur n’affectera pas la nomenclature générée sur le site Web eDesign.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?