DOCA0226FR-05

Organisation du réseau électrique et principes d’utilisation

La carte fonction « arrivée » du réseau électrique est déjà en place.

La carte fonction « arrivée » ne peut pas être retirée du réseau électrique. Néanmoins elle peut être substituée par la carte inverseur de sources en fonction du besoin.

Le réseau électrique est construit en y ajoutant des cartes fonction à partir de la liste.

La liste des cartes fonctions est accessible dans la section à gauche de la page :

  • Tête de groupe

  • Départ

  • Interrupteur Différentiel

  • Commande de charge

  • Programmation-Gestion

  • Compteur d’énergie

  • Disjoncteur ou interrupteur supplémentaire

  • Divers

  • Signalisation

  • Multiples circuits

  • Inverseur de sources

  • Protection génératrice

Cas spécifique de la puissance limitée :

La carte fonction « arrivée » est pré-remplie avec les caractéristiques du DB renseignées préalablement dans les informations sur le tableau.

La carte fonction « arrivée générale tableau » située en aval de la carte arrivée DB est à paramétrer lorsque le DB est installé loin du tableau lui-même. Dans le cas inverse cette carte peut être supprimée. Elle peut être substituée par la carte inverseur de sources si besoin.


Pour chaque carte fonction du réseau électrique, l'utilisateur doit choisir une gamme de produits ou un produit dans la sélection proposée du catalogue Schneider Electric avant de passer aux étapes suivantes de l'application.

La carte de rôle Circuits multiples en aval est utilisée en aval d'une carte de rôle de sortie pour afficher la ligne correspondante dans le schéma unifilaire et ne propose aucune gamme de produits.

Toute modification du réseau électrique ou de la sélection des produits dans un tableau doit être effectuée à partir de la page du réseau électrique de ce tableau.

Aucune modification du réseau électrique n'est possible à partir d'une autre page de l’application.

La seule exception est la carte fonction arrivée qui est préconfigurée dans le cas d’une puissance limitée et modifiable uniquement à partir de la page tableau électrique.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.