ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Administrasjon av anti-tripping

Administrasjon av anti-tripping forhindrer at strømbryteren utløses ved å slå av belastningen (f.eks. vannvarmer, elbilkontakt) eller redusere effekten av belastningen.

Strømforbruksstyringssystemet (PCM) er en avansert algoritme utviklet for å forhindre globalt overforbruk. Dette oppnås ved å redusere innstillingsverdiene og slå av bestemte laster, slik at det totale energiforbruket holdes innenfor en forhåndsdefinert grense. Med integreringen av Wiser Home får brukerne bedre kontroll over lastene som overvåkes av PCM. Du kan registrere opptil åtte laster samtidig, noe som bidrar til å holde systemets totale forbruk under den fastsatte grensen. Denne grensen er fastsatt i kontraktsspesifikasjonene, så det er viktig å se i delen « Innstilling av tariff for informasjon om priser i perioder med høy og lav belastning. Kvalifiserte enheter vil automatisk bli integrert i systemet for anti-tripping-administrasjon, noe som ytterligere optimaliserer energiforbruket og forbedrer den totale effektiviteten av energistyringen i hjemmet ditt.

For mer informasjon om Administrasjon av anti-tripping, se den aktuelle brukerveiledningen for systemet.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.