ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Om enheten

Den smarte vannvarmerpucken (heretter kalt vannvarmer/puck) er laget for kobling av laster (opp til 3000 W) som for eksempel varmtvannstank eller stikkontakt. I kombinasjon med Wiser Home-appen kan energiforbruket måles, og ved behov kan belastningen reduseres. Automatisk modulutkobling også ved lastreduksjon eller forespørsel om behovsrespons. Det kan legges til opp til 10 moduler til samme system.

Betjeningselementer:

  1. Status-LED

  2. Konfigurasjons-/tilbakestillingsknapp

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?