ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Oppretting av automatisering

Følgende er et eksempel på hvordan du oppretter en automatisering for å slå av vannvarmeren når den overskrider strømgrensen.
MERK: Dette automatiseringseksemplet gjelder kun for brukere med SmartTag og puck installert sammen.
For oppretting av automatisering:
  1. startskjermen trykker du på > Automatisering > .
  2. Trykk på og velg symbolet som best representerer automatiseringen din.
  3. Oppgi et navn på automatiseringen (A), og velg en av følgende betingelser som skal oppfylles (B).
    • Alle betingelser: Alle betingelser må være oppfylt for å utløse en automatisering
    • Alle tilstander: En av betingelsene må være oppfylt for å utløse en automatisering.
  4. Trykk på Legg til betingelser (C), og velg en av følgende (D):
    • Endring av enhetsstatus (velg enheten)
    • Bortemodus (aktiver eller deaktiver)
    • Endringer av energipris(for å definere energiprisgrensen)
      MERK: Denne betingelsen er kun tilgjengelig hvis tariffen din er satt til høy/lav belastning eller dynamisk. Se Innstilling av tariff
    MERK: Du kan legge til maksimalt 10 betingelser.

  5. Velg en enhet (E) som vil stille inn betingelsen, og velg deretter Øyeblikkelig kraft (F).
  6. Trykk på mer enn (G), oppgi en strømverdi i feltet (H), og trykk på Still inn.
    MERK: For å fjerne en betingelse som er lagt til må du sveipe mot venstre og trykke på .
  7. For å legge til en handling trykker du på Deretter > Legg til en handling: og velg en av følgende (I):
    MERK: Du kan legge til maksimalt 10 handlinger.
    • Kontroller en enhet: Velg en enhet som du vil utløse.
    • Send varsel: Slå på varsling for automatiseringen.
    • Aktiver en stemning: Velg stemningen du ønsker å utløse.
    • Vent: Denne alternativet lar deg legge til en forsinkelse i en automatiseringssekvens. Du kan stille inn ventetiden i intervaller på 1 time og 1 minutt, opptil maksimalt 24 timer. Denne funksjonen er nyttig for å forsinke handlinger i en automatisering.
  8. Trykk på Kontroller en enhet > Vannvarmer, og trykk deretter på for å slå PÅ/AV.
    MERK: Som standard er statusen satt til Av.
  9. Trykk på Still inn og trykk deretter på Lagre.
    Den lagrede automatiseringen vises på siden Automatisering. Trykk på vippebryteren for å aktivere/deaktivere automatiseringen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?