ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Bruk av enheten

Med kontrollpanelet for vannvarmeren kan du slå enheten på eller av og overvåke strømforbruket.

På fanen Kontroll trykker du på Alle enheter eller på en romfane der pluggen befinner seg > Vannvarmerfor å få tilgang til kontrollpanelet.

På enhetskontrollskjermen kan du se følgende:

A

Totalt energiforbruk i økten

B

Trykk for å slå enheten PÅ/AV manuelt.

C

Enheten kan styres og utløses av en tidsplan Du kan bytte til en av følgende tidsplanmoduser:

  • Håndbok:

    Enheten starter når du slår den på. Hvis den allerede er slått på, starter den direkte.
    MERK: Som standard vil enheten være i modus for manuell tidsplan.
  • Wiser Home AI: Denne funksjonen planlegger automatisk lastene dine når kostnadene er lavest. Se Wiser Home AI.

  • Tilpasset tidsplan: Du kan opprette din egen tidsplan for å slå enheten av og på. Se emnet Oppretting av tidsplan.

D

Du kan se 24-timersplanen for enheten basert på strømprisene.

E

Du kan gi enheten nytt navn eller fjerne enheten fra Wiser-systemet, endre plassering eller nominell effekt. Se Konfigurering av enheten.

F

Legg til i favoritter (F) - Trykk for å legge til enheten i delen Favorittenheterstartskjermen. Hvis du vil vite mer om Favoritter, se Administrer favoritter i den aktuelle brukerveiledningen for systemet.

MERK:

På samme måte kan du kontrollere og sjekke den nåværende statusen til vannvarmeren fra fanen Kontroll.

  • Trykk på for å slå enheten av/på.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.