ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Endring av nominell effekt

Nominell effekt er den maksimale effekten denne enheten kan håndtere. Som standard er verdien 2000 W. Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du endre verdien ved behov.
Slik endrer du verdien for nominell effekt:
  1. startskjermen trykker du på .
  2. Trykk på Enheter > Klima > Mikromodul for strøm > Nominell effekt (A).

  3. Trykk på OK og oppgi en verdi mellom 0 og 3000 W.
    Innstillingene lagres automatisk.
    MERK: Verdien for nominell effekt vil kun bli brukt for fremtidige oppdateringer i Wiser Home-appen.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?