ELKO - Smart vannvarmer puck_WH_00

Tilbakestilling av enheten

Du kan tilbakestille enheten til fabrikkstandard manuelt.
  1. Trykk kort ( <0,5 s) på Setup/Reset-knappen (innstilling/tilbakestilling) 3 ganger, og trykk deretter lenge på Setup/Reset-knappen én gang i 10 sekunder for å tilbakestille varmtvannsberederen til fabrikkstandardmodus
    eller
    Trykk kort på trykknappen 3 ganger o
    g trykk deretter lenge på trykknappen én gang i 10 s.
  2. Etter 10 s begynner LED-en å blinke rødt. Slipp knappen for innstilling/tilbakestilling.
    MERK: Alle konfigurasjonsdata, brukerdata og nettverksdata blir slettet.
    LED-en slutter å blinke når enheten er tilbakestilt.
    Varmtvannsberederen starter på nytt og blinker grønt i noen sekunder.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette til hjelp?