DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Paring av enheten med Wiser Hub

Bruk Wiser Home-appen til å koble romtermostaten sammen med Wiser Hub for å få tilgang til og styre romtermostaten.
VIKTIG: Sett inn batteriene før paringen, og følg instruksjonene på skjermen for romtermostaten.
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > -ikonet, og trykk på Klima > Romtermostat.
    TIPS: Du kan også navigere ved å trykke på Kontroll-fanen > > Klima > Romtermostat.
  3. Trykk på Skann QR-kode og gi Wiser Home-appen tilgang til kameraet ditt. Deretter skanner du QR-koden på enheten.
    MERK: Hvis du ikke finner riktig QR-kode, trykker du på Jeg finner ikke riktig QR-kode for å koble enheten til manuelt og gå videre til trinn 4.

    Dersom QR-koden er feil, vises meldingen Feil QR-kode skannet. Trykk på Jeg kan ikke skanne QR-koden og velg ett av følgende alternativer:

    • (A): Oppgi Mac-adresse/EUI-64 og Installasjonskode, og trykk deretter på Koble til. Appen vil bekrefte at Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden er gyldige.

    • (B): Trykk på dette alternativet hvis du ikke kan finne Mac-adressen/EUI-64 og installasjonskoden.

  4. Trykk på Neste for å oppgi navnet på romtermostaten og tilordne den til et eksisterende rom eller et nytt rom, og trykk deretter på Send inn.
  5. Hvis gulvvarmen allerede er paret med Wiser Hub, kan du slå på vippebryteren for bedre ytelse og oppdatere detaljene nedenfor:
    • Enhet: Hvis du har mer enn én gulvvarme installert, velger du én av dem.
    • Kanaler: Velg kanalen som er tilordnet samme rom som romtermostaten i Trinn 4.
    • Er gulvsensoren i dette rommet?: Slå på vippebryteren hvis du vil bruke gulvvarmeføleren som er tilordnet samme rom som romtermostaten.
    MERK:
  6. Trykk på Send inn for å fullføre paringen.

    Når du har paret enheten, vises en skjerm med følgende alternativer:

    • + Legg til ny enhet: Trykk for å fortsette å pare flere enheter.

    • Begynn å bruke enheten din: Trykk for å begynne å bruke den parede enheten.

    MERK: Suksesskjermen vises bare hvis du er logget inn somHuseier.

Romtermostaten er nå oppført på Kontroll-fanen under Alle og de spesifikke romfanene.

VIKTIG: Hvis kjøleinngang er aktivert i gulvvarmen, må du sørge for at vippebryteren i Rominnstilling > Ekskludert fra kjøling står på On. Dette kan være nyttig hvis det finnes områder i en bygning som ikke trenger kjøling, for eksempel lagerrom eller ubebodde rom. Se Gulvvarme-kjøleinngang.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.