DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Om enheten

Wisers romtermostat (heretter kalt romtermostat) er et trådløst, batteridrevet, fargerikt berøringsknappsdisplay hvor sluttbrukeren kan heve, senke, øke og stille inn romtemperaturen.

Romtermostatdisplayet viser informasjon som romtemperatur, relativ luftfuktighet, batterinivå, øk-status, oppvarmingssymbol og signalstatus.

MERK: På romtemperaturskjermen endres -ikonet og vises når rommet er i komfortmodus og når rommet er i ECO-modus. For mer informasjon, se Brukerveiledning for system.

Fordelene med å bruke romtermostaten:

  • Enkel styring av alle varmeapparater i rommet fra ett sted.

  • Kontroller lokalt eller eksternt med Wiser-appen

Romtermostatens funksjoner:

  • Fungerer med Amazon Alexa og Google Assistant

  • Øk og still inn romtemperaturen

  • Konfigurer flere tidsplaner for oppvarming

  • Slik kontrollerer du luftfuktigheten i rommet

  • Låsing av enhetens brukergrensesnitt

Diagram over betjeningselementer

  1. Senk temperaturen

  2. Hev temperaturen

  3. Øk

  4. LED

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.