DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Tekniske data

Strømforsyning

2 alkaliske batterier av typen IEC LR6 1,5 V (AA)

Grensesnitt

Bruker: TFT-skjerm, berøringsknapper

Kabling

Ingen kabling nødvendig

Temperaturinnstillingsområde

5 °C til 30 °C

Temperaturoppløsning

0,5 °C

Driftstemperatur

0 °C til 45 °C

Lagringstemperatur

- 20 °C til 65 °C

Driftsfrekvenser

2,4 GHz (toveis, nettverk)

Overføring

+13 dBm (20 mW)

Forurensningsgrad

2

Rekkevidde for radiosignaler

30 m i fritt rom

Programvareklasse

A

Kapslingsgrad

IP20

Montering

Veggbrakett eller bordstativ

Produktdimensjoner: (H x B x D)

76 x 76 x 25 mm

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.