DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Identifisering av enheten

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du identifisere en romtermostat blant de andre tilgjengelige enhetene i rommet.
Slik identifiserer du romtermostaten:
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Romtermostat > Identifiser (A).
    MERK:
    • Denne funksjonen viser et utropstegn på romtermostatskjermen, slik at du kan identifisere den aktuelle enheten. Det kan ta opptil ett minutt før det vises et utropstegn på romtermostatskjermen.

    • Romtermostaten viser et utropstegn helt til du trykker på OK.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.