DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Innstillinger for låsing av brukergrensesnitt

Ved hjelp av Wiser Home-appen kan du låse romtermostatkontrollene. Dette forhindrer at barn kan endre temperaturen i rommet ditt når de leker med romtermostaten.
For å låse eller låse opp romtermostatkontrollen:
  1. startskjermen trykk er du på .
  2. Trykk på Enheter > Romtermostat > Enhetslås (A).
    TIPS: Når romtermostatlåsen er aktiv, vises ved siden av romtermostaten.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.