DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Utskifting av batteriene

Skift batteriene når batterinivået er lavt. Batterinivået vises i romtermostatdisplayet i øvre høyre hjørne. Den kan også vises i Wiser Home-appen under Innstillinger > Enheter.
Følg trinnene under for å skifte batteriene:
  1. Åpne batterirommene.
  2. Skift batteriene.
    TIPS: Pass på at batterienes polaritet (+ og -) er i riktig retning. Polariteten er vist på terminaler for enheten.
    LES DETTE
    Bruk kun standard, engangs AA Alkaline-batterier
    • Ikke bruk oppladbare batterier, sink-karbon- eller sink-kloridbatterier.
    • Oppladbare batterier er ikke optimalisert for Wiser-enhetssystemer.
    Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret.
  3. Lukk batterirommene.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.