DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Manuell innstilling av romtemperatur

Du kan heve, senke eller øke romtemperaturen ved hjelp av romtermostatknappen.

Romtemperaturen kan heves eller senkes, og forsterkningstiden kan stilles inn ved hjelp av en romtermostatknapp.

  • Trykk på +-knappen for å heve settpunkttemperaturen med 0,5 °C.

  • Trykk på --knappen for å senke settpunkttemperaturen med 0,5 °C.

MERK: Etter hver endring av settpunkt, vent i 10 sekunder og kontroller at ønsket settpunkt vises.

Hvor lenge økningen forblir aktivt, avhenger av hvor mange ganger du trykker på O på følgende måte

  • Trykk 1 gang = 30 minutter

  • Trykk 2 tid = 1 time

  • Trykk 3 tid = 2 timer

  • Trykk 4 tid = 3 timer

  • Trykk 5 ganger = Avbryt

MERK: Med bare øk-funksjoner kan du stille inn tiden, for eksempel hvor lenge du vil at rommet skal varmes opp.
Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.