DUG_ELKO - Wiser romtermostat_WH-00

Innstilling av romtemperatur med appen

Du kan justere romtemperaturen ved hjelp av Wiser Home-appen.
På enhetens kontrollskjerm kan du dra skyvelinjen opp/ned for å justere romtemperaturen.

VIKTIG:
  • Når øk-tiden er stilt inn, hever systemet automatisk settpunktstemperaturen med 2 °C i løpet av øk-tiden. Når øk-perioden er over, går temperaturen tilbake til det siste settpunktet.

  • Ved å flytte glidebryteren til bunnen av linjen aktiveres modusen Frostbeskyttelse. I denne modusen holder systemet romtemperaturen konstant på 5 °C for å forhindre frysing.

TIPS: Du kan også justere romtemperaturen:
  • Ved å trykke på eller Kontroll-fanen, i avsnittet Oppvarming for det aktuelle rommet for å justere temperaturen.

  • Når du legger den til i Favoritter. Hvis du vil vite mer om Favoritter, kan du lese emnet Administrere favoritter i den aktuelle brukerveiledningen for systemet.

MERK: Hvis du bare har én enkelt enhet i Wiser-systemet, vil ikke fanen Kontroll være synlig. Alle funksjoner vil være tilgjengelige via startsjkermen.

Tilbakemelding
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.