7DE02-0495-01

Impulsausgang einstellen (EM3212 / EM3412 / EM3712)

Befehlsnummer

Aktion
(L/S)

Größe

Typ

Einheit

Bereich

Beschreibung

2003

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

0, 1

Impulsausgang aktivieren/deaktivieren:

  • 0 = Deaktiviert
  • 1 = Aktiviert

W

2

Float32

Impuls/kWh

EM3212 / EM3412:

1, 10, 20, 100, 200, 1000

EM3712:

0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500

Impulskonstante

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

2

Float32

(Reserviert)

2038

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

ms

50, 100, 200, 300

Impulsdauer

2039

W

1

UInt16

(Reserviert)

W

1

UInt16

imp/kWh

imp/KVARh

0, 1

LED-Energieimpuls:

  • 0 = kWh
  • 1 = kVARh

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?