Messgerät der Reihe EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 zu einem Standort hinzufügen
- Starten Sie ION Setup im Netzwerkmodus.
- Rechtsklicken Sie auf das Standort-Symbol und wählen Sie Insert Item aus.
- Wählen Sie Device aus und klicken
Sie auf OK. Das Dialogfeld New Device wird angezeigt.
- Geben Sie im Dialogfeld Name einen beschreibenden Namen für Ihr Gerät (z. B. EM3224) ein.
- Wählen Sie für Type die Option PowerLogic EM3000 Series Energy Meter aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie Unit ID aus und geben Sie einen Wert zwischen 1 und 247 ein.
- Wählen Sie unter Group die
Gruppe aus der Dropdown-Liste aus, der Sie das Gerät zuweisen
möchten, und klicken Sie dann auf OK,
um zum Netzwerk-Viewer zurückzukehren.HINWEIS:
-
Wenn der Type Ihres Messgeräts auf den Bildschirmen für die Messgeräteinrichtung nicht korrekt angezeigt wird, müssen Sie u. U. die Vorlagenoption ändern.
- Auf der Registerkarte Display werden unter Template Options die aktuellen Vorlageoptionen angezeigt, sobald die Kommunikation mit dem Messgerät hergestellt wurde. Wählen Sie unter Template Options (Default / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724) die entsprechenden Vorlageoptionen für das Gerät aus und klicken Sie auf OK, um zum Netzwerk-Viewer zurückzukehren.
-