7DE02-0495-01

Uhrparameter (Datum/Uhrzeit) konfigurieren

Auf dem Bildschirm Clock können Sie das Datum und die Uhrzeit der internen Uhr eines Geräts konfigurieren sowie Datum und Uhrzeit der Geräte in Ihrem System mit Ihrer Arbeitsstation synchronisieren.
HINWEIS: Wenn die Spannungsversorgung Ihres Geräts unterbrochen wird, wird möglicherweise ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie aufgefordert werden, Datum und Uhrzeit zurückzusetzen.
  1. Doppelklicken Sie auf Clock, um das Dialogfeld mit der Parameterliste zu öffnen.
  2. Wählen Sie einen Parameter aus und klicken Sie auf Edit, um das jeweilige Einrichtungsdialogfeld zu öffnen.

    Parameter

    Optionen

    Beschreibung

    Device

    Meter Date

    Meter Time

    Wählen Sie Datum und Uhrzeit des Messgeräts aus.

    HINWEIS: Der Wert für Device ändert sich in Update to, und es werden das Datum und die Uhrzeit angezeigt, die an das Messgerät gesendet werden.

    Sync to

    UTC (Universal Coordinated Time)

    • Device time zone

      : Nicht zutreffend

    UTC entspricht der Greenwich Mean Time (GMT). Sommerzeit und Zeitzonen gelten nicht für UTC.

    PC Standard Time (No DST)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    Die PC-Standardzeit ist die Zeit auf Ihrem Computer ohne Anwendung der Sommerzeit. Wenn sich das Messgerät, das Sie programmieren, in einer anderen Zeitzone befindet als Ihr Computer, wählen Sie die entsprechende Zeitzonenkorrektur aus.

    Legen Sie die Offset-Zeit in Stunden (0 bis 23) und Minuten (0, 15, 30, 45) fest. Für eine Zeitzone, die vor der Zeitzone dieses PC liegt, wird die Zeit mit einem Plus-Zeichen (Beispiel: +6h45min) angezeigt. Für eine Zeitzone, die hinter der Zeitzone dieses PC liegt, erfolgt die Anzeige mit einem Minus-Zeichen (Beispiel: -6h45min).

    PC Local Time (DST if applicable)

    • Device time zone

      • Same as this PC

      • Behind this PC

        • Time Offset

      • Ahead of this PC

        • Time Offset

    Die PC-Ortszeit ist die Zeit auf Ihrem Computer mit Anwendung der Sommerzeit. Wenn sich das Messgerät, das Sie programmieren, in einer anderen Zeitzone befindet als Ihr Computer, wählen Sie die entsprechende Zeitzonenkorrektur aus.

    Legen Sie die Offset-Zeit in Stunden (0 bis 23) und Minuten (0, 15, 30, 45) fest. Für eine Zeitzone, die vor der Zeitzone dieses PC liegt, wird die Zeit mit einem Plus-Zeichen (Beispiel: +6h45min) angezeigt. Für eine Zeitzone, die hinter der Zeitzone dieses PC liegt, erfolgt die Anzeige mit einem Minus-Zeichen (Beispiel: -6h45min).

    Synchronization Time

    Synchronisierungszeit und -datum des Messgeräts.

  3. Klicken Sie auf OK und dann auf Send, um Ihre Änderungen im Messgerät zu speichern.
    HINWEIS: Wenn die Änderungen im Messgerät nicht gespeichert wurden, zeigt die Statusleiste unten links Download Incomplete an.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?