Diagnosecodes
| Diagnosecode * | Beschreibung | Mögliche Lösung | 
|---|---|---|
| — | Die LCD-Anzeige zeigt nichts an. | Überprüfen und korrigieren Sie den LCD-Kontrast. | 
| — | Die Drucktaster reagieren nicht. | Starten Sie das Messgerät neu, indem Sie es aus- und danach wieder einschalten. | 
| 101 | Die Zählung wird wegen eines EEPROM-Fehlers angehalten. Drücken Sie auf OK, um den Gesamtenergieverbrauch anzuzeigen. | Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und wählen Sie Reset Config aus. | 
| 102 | Die Messung wird wegen einer fehlenden Kalibrierungstabelle angehalten. Drücken Sie auf OK, um den Gesamtenergieverbrauch anzuzeigen. | Wechseln Sie in den Konfigurationsmodus und wählen Sie Reset Config aus. | 
| 201 | Die Messung dauert an. Die Frequenzeinstellungen stimmen nicht mit den Frequenzmesswerten überein. | Korrigieren Sie die Frequenzeinstellungen entsprechend der Nennfrequenz des Stromnetzes. | 
| 202 | Die Messung dauert an. Die Anschlusseinstellungen stimmen nicht mit den Eingangsanschlüssen überein. | Korrigieren Sie die Anschlusseinstellungen entsprechend den Eingangsanschlüssen. | 
| 203 | Die Messung dauert an. Die Phasenfolge ist falsch. | Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und korrigieren Sie ggf. die Anschlusseinstellungen. | 
| 204 | Die Messung dauert an. Die Gesamt-Wirkenergie ist aufgrund falscher Spannungs- und Stromanschlüsse negativ. | Überprüfen Sie die Kabelanschlüsse und korrigieren Sie ggf. die Anschlusseinstellungen. | 
| 205 | Die Messung dauert an. Datum und Uhrzeit wurden aufgrund eines Spannungsausfalls zurückgesetzt. | Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit ein. | 
| 206 | Die Messung dauert an. Der Impuls fehlt wegen einer Überlastung des Energieimpulsausgangs. | Überprüfen Sie die Einstellungen des Energieimpulsausgangs und korrigieren Sie sie bei Bedarf. | 
| 207 | Die Messung dauert an. Die interne Uhr funktioniert nicht richtig. | Starten Sie das Messgerät durch Aus- und erneutes Einschalten neu und stellen Sie das Datum und die Uhrzeit neu ein. |