Установка импульсного выхода (EM3212 / EM3412 / EM3712)
|
Номер команды |
Действие |
Размер |
Тип |
Единица измерения |
Диапазон |
Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
0, 1 |
Импульсный выход вкл. / выкл.
|
|
|
З |
2 |
Float32 |
импульсов / кВт⋅ч |
EM3212 / EM3412: 1, 10, 20, 100, 200, 1000 EM3712: 0,01, 0,1, 1, 10, 100, 500 |
Константа импульса |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
2 |
Float32 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
2038 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
|
З |
1 |
UInt16 |
мс |
50, 100, 200, 300 |
Ширина импульса |
|
|
2039 |
З |
1 |
UInt16 |
— |
— |
(Зарезервировано) |
|
З |
1 |
UInt16 |
имп. / кВт⋅ч имп. / кВАР⋅ч |
0, 1 |
Импульсный индикатор потребления энергии:
|