配置时钟参数(日期/时间)
- 双击 Clock 以打开显示参数列表的对话框。
- 选择一个参数并单击 Edit 打开其特定的设置对话框。
参数
选项
描述
Device
Meter Date
Meter Time
选择测量仪日期和时间。
注: Device 更改为 Update to 并显示将发送至测量仪的日期和时间。Sync to
UTC (Universal Coordinated Time)
-
Device time zone
:不适用
UTC 与格林尼治标准时间 (GMT) 相同。夏令时和时区不适用于 UTC。
PC Standard Time (No DST)
-
Device time zone
-
Same as this PC
-
Behind this PC
-
Time Offset
-
-
Ahead of this PC
-
Time Offset
-
-
PC Standard Time 是计算机上未应用夏令时的时间。如果您正在编程的测量仪与您的计算机处于不同的时区,请选择相应的时区校正。
以小时(0 到 23)和分钟(0、15、30、45)为单位选择偏移时间。对于此 PC 之前的时区,时间显示为带有 + 号(例如:+6h45min),而此 PC 之后的时区显示为带有 — 号(例如:-6h45min)。
PC Local Time (DST if applicable)
-
Device time zone
-
Same as this PC
-
Behind this PC
-
Time Offset
-
-
Ahead of this PC
-
Time Offset
-
-
PC Local Time 是计算机上应用了夏令时的时间。如果您正在编程的测量仪与您的计算机处于不同的时区,请选择相应的时区校正。
以小时(0 到 23)和分钟(0、15、30、45)为单位选择偏移时间。对于此 PC 之前的时区,时间显示为带有 + 号(例如:+6h45min),而此 PC 之后的时区显示为带有 — 号(例如:-6h45min)。
Synchronization Time 测量仪的同步时间和日期。
-
- 单击 OK,然后单击 Send 保存对测量仪所做的更改。注: 如果未将更改保存到测量仪,则左下屏幕上的状态栏将会显示 Download Incomplete。