7ZH02-0495-01

在现场添加 EM3122 / EM3224 / EM3322 / EM3424 / EM3724 系列测量仪

  1. 以网络模式启动 ION Setup。
  2. 右键单击站点图标并选择 Insert Item
  3. 选择 Device 然后单击 OK
    系统将显示 New Device 对话框。
  4. 在对话框 Name 中输入设备的描述性名称(例如,EM3224)。
  5. Type 下拉列表中选择 PowerLogic EM3000 Series Energy Meter
  6. 选择 Unit ID 并输入 1247 之间的值。
  7. 从下拉列表中选择您希望向其分配设备的 Group,然后单击 OK 以返回到“Network Viewer”。
    注:
    • 如果测量仪设置屏幕不能正确反映测量仪的 Type,您可能需要更改模板选项。

    • 当已建立与测量仪的通讯后,Display 选项卡对话框将突出显示当前的 Template Options。为设备选择合适的 Template Options默认 / METSEEM3122 / METSEEM3224 / METSEEM3322 / METSEEM3424 / METSEEM3724),然后单击 OK 以返回到“Network Viewer”。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?