7ZH02-0495-01

诊断代码

如果背光和错误/报警图标的组合指示错误或异常情况,请导航到诊断屏幕并找到诊断代码。如果遵循表中的说明操作后问题仍然存在,请与技术支持部联系。

诊断代码*

描述

可能解决方案

液晶显示屏不显示。

检查并调整 LED 对比度。

按钮没有反应。

关闭并再次打开电源以重新启动测量仪。

101

测量因 EEPROM 错误停止。

OK 显示总耗电量。

进入配置模式并选择 Reset Config

102

测量因缺少校准表而停止。

OK 显示总耗电量。

进入配置模式并选择 Reset Config

201

测量继续。

频率设置和频率测量不匹配。

根据电力系统的标称频率更正频率设置。

202

测量继续。

接线设置和接线输入不匹配。

根据接线输入更正接线设置。

203

测量继续。

相序颠倒。

检查线路连接,并更正接线设置(如果需要)。

204

测量继续。

由于电压和电流连接错误,总有功电能为负值。

检查线路连接,并更正接线设置(如果需要)。

205

测量继续。

日期和时间已因断电而重置。

设置日期和时间。

206

测量继续。

脉冲因电能脉冲输出过载而丢失。

检查电能脉冲输出设置并更正任何错误(如果需要)。

207

测量继续。

内部时钟功能异常。

关闭并再次打开电源以重新启动测量仪,然后重新设置日期和时间。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?