7RU02-0495-01

Конфигурирование параметров часов (дата/время)

Настройте дату и время внутренних часов устройства и синхронизируйте дату и время устройств вашей системы с рабочей станцией с помощью экрана Clock (Часы).
Примечание: При отключении питания устройства может появиться диалоговое окно, предлагающее выполнить сброс даты и времени.
  1. Щелкните двойным щелчком Clock (Часы), чтобы открылось диалоговое окно со списком параметров.
  2. Выберите параметр и нажмите Edit (Редактировать), чтобы открыть соответствующее диалоговое окно настройки.

    Параметры

    Опции

    Описание

    Device (Устройство)

    Meter Date (Дата счетчика)

    Meter Time (Время счетчика)

    Установите дату и время счетчика.

    Примечание: Опция Device (Устройство) меняется на Update to (Заменить на), после чего следует дата и время, которые будут переданы счетчику.

    Sync to (Синхронизировать с)

    UTC (Universal Coordinated Time) (Всемирное скоординированное время)

    • Device time zone (Часовой пояс устройства)

      : неприменимо

    UTC соответствует гринвичскому времени (GMT). Переход на летнее время и часовые пояса ко времени UTC не применяются.

    PC Standard Time (No DST) (Стандартное время компьютера без перехода на летнее время)

    • Device time zone (Часовой пояс устройства)

      • Same as this PC (Такой же, как на этом компьютере)

      • Behind this PC (Отстает от этого компьютера)

        • Time Offset (Разница во времени)

      • Ahead of this PC (Опережает этот компьютер)

        • Time Offset (Разница во времени)

    Стандартное время компьютера — это время на вашем компьютере без учета перехода на летнее время. Если программируемый счетчик находится с компьютером в разных часовых поясах, выберите соответствующую поправку часового пояса.

    Выберите разницу во времени в часах (от 0 до 23) и минутах (0, 15, 30, 45). Для часового пояса, опережающего время компьютера, время отображается со знаком + (например: +6h45min (+6 ч 45 мин)), а для часового пояса, отстающего от времени компьютера, время отображается со знаком - (например: -6h45min (-6 ч 45 мин)).

    PC Local Time (DST if applicable) (Местное время компьютера, переход на летнее время не применяется)

    • Device time zone (Часовой пояс устройства)

      • Same as this PC (Такой же, как на этом компьютере)

      • Behind this PC (Отстает от этого компьютера)

        • Time Offset (Разница во времени)

      • Ahead of this PC (Опережает этот компьютер)

        • Time Offset (Разница во времени)

    Местное время компьютера — время на вашем компьютере с учетом перехода на летнее время. Если программируемый счетчик находится с компьютером в разных часовых поясах, выберите соответствующую поправку часового пояса.

    Выберите разницу во времени в часах (от 0 до 23) и минутах (0, 15, 30, 45). Для часового пояса, опережающего время компьютера, время отображается со знаком + (например: +6h45min (+6 ч 45 мин)), а для часового пояса, отстающего от времени компьютера, время отображается со знаком - (например: -6h45min (-6 ч 45 мин)).

    Synchronization Time (Время синхронизации)

    Дата и время синхронизации счетчика.

  3. Нажмите OK, а затем нажмите Send (Отправить) для сохранения изменений в счетчике.
    Примечание: Если изменения в счетчике не сохранены, в левой нижней части экрана в строке состояния отображается сообщение Download Incomplete (Загрузка не завершена).
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Была ли информация полезной?