Gestión de contraseñas
Descripción general
Se definen cuatro contraseñas, cada una de las cuales corresponde a un nivel.
Se asigna un nivel a una función:
-
Los niveles 1, 2 y 3 se utilizan para funciones generales, como una función de operador.
-
El nivel 4 es el del administrador. El nivel de administrador es necesario para escribir los ajustes en los módulos ULP con el software EcoStruxure Power Commission .
Cuando un comando FDM121 está protegido por contraseña, el usuario debe introducir la contraseña del nivel derecho en una ventana dedicada.
Contraseñas iniciales
Los valores de contraseña establecidos de fábrica son:
|
Nivel de contraseña |
Perfil de usuario |
Ajuste de fábrica |
|---|---|---|
|
Nivel 1 |
Servicios |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Nivel 2 |
Ingeniero |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Nivel 3 |
Operador |
‘3333’ = 0x33333333 |
|
Nivel 4 |
Administrador |
‘0000’ = 0x30303030 |
Modificación de la contraseña
Las contraseñas se modifican con el software EcoStruxure Power Commission .
Las contraseñas están formadas exactamente por cuatro caracteres ASCII. Distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y los caracteres permitidos son:
-
Dígitos del 0 al 9
-
Letras de la a a la z
-
Letras de la A a la Z
Restablecimiento de la contraseña
Si las contraseñas iniciales se han modificado, en tres casos será necesario restablecer los ajustes predeterminados de las contraseñas con el software EcoStruxure Power Commission :
-
Se ha olvidado la contraseña.
-
Se ha añadido un nuevo módulo en la IMU: por ejemplo, un módulo de visualización FDM121 .
-
Se ha sustituido un módulo disfuncional en la IMU.
El restablecimiento de contraseñas con el software EcoStruxure Power Commission solo está disponible con el perfil de usuario Servicio Schneider.
Pantalla Contraseña
Introducción de una contraseña
El procedimiento para introducir una contraseña es el siguiente.