Gestion des mots de passe
Description générale
Quatre mots de passe sont définis, chacun correspondant à un niveau.
Chaque niveau est attribué à un rôle :
-
Les niveaux 1, 2 et 3 sont utilisés pour les rôles généraux, par exemple un rôle opérateur.
-
Le niveau 4 est le niveau administrateur. Le niveau administrateur est requis pour écrire les paramètres dans les modules ULP à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission .
Lorsqu'une commande de l'afficheur FDM121 est protégée par un mot de passe, l'utilisateur doit saisir le mot de passe de niveau approprié dans une fenêtre dédiée.
Mots de passe initiaux
Les valeurs des mots de passe définis en usine sont :
|
Niveau de mot de passe |
Profil utilisateur |
Réglage d'usine |
|---|---|---|
|
Niveau 1 |
Services |
‘1111’ = 0x31313131 |
|
Niveau 2 |
Ingénieur |
‘2222’ = 0x32323232 |
|
Niveau 3 |
Opérateur |
‘3333’ = 0x33333333 |
|
Niveau 4 |
Administrateur |
‘0000’ = 0x30303030 |
Modification des mots de passe
Les mots de passe sont modifiés à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission .
Les mots de passe se composent de quatre caractères ASCII exactement. Ils sont sensibles à la casse et les caractères autorisés sont :
-
des chiffres compris entre 0 et 9
-
des lettres allant de a à z
-
des lettres allant de A à Z
Réinitialisation du mot de passe
En cas de modification des mots de passe initiaux, trois cas exigent la réinitialisation des mots de passe sur leurs valeurs par défaut, à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission :
-
Oubli du mot de passe.
-
Un nouveau module est ajouté dans l'unité IMU : par exemple, un afficheur FDM121 .
-
Un module non fonctionnel est remplacé dans l'unité IMU.
La réinitialisation des mots de passe à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission est disponible uniquement avec le profil utilisateur Schneider service.
Ecran Mot de passe
Saisie d'un mot de passe
La procédure de saisie d'un mot de passe est la suivante.