990-6317F-006

Conformidad

Seguridad UL 60950-1, 2.ª edición (Equipos de Tecnología de la Información)
CSA C22.2 n.º 60950-1-07, 2.ª edición (Equipos de Tecnología de la Información)
UL 891, 12.ª edición (Cuadro)
C22.2 n.º 244, 2.ª edición (Cuadro).
EMC FCC Parte 15, Subparte B, Clase A
Marcaje cULus
Resistencia sísmica OSHPD (póngase en contacto con Schneider Electric para obtener más información)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?