990-91375D-006

Conexión de los cables de señal para GVBBB630EL-1CB al SAI Galaxy VXL

NOTA: La dimensión de cable de señal recomendada es de 0,5 mm2.
  1. Bloquee y etiquete el disyuntor de batería.
  2. Afloje los tornillos de las cubiertas de protección y levántelas para retirarlas de la caja del disyuntor de batería.
  3. Retire la cubierta del disyuntor de batería.
  4. Guíe los cables de señal por la parte inferior de la caja de disyuntor de batería.
  5. Conecte los cables de señal:
    1. Conecte los cables de señal al conmutador AUX (1,4).
    2. Conecte los cables de señal a la bobina de disparo por subtensión (D1, D2).
    3. Sujete los cables de señal con el aliviador de tensión de cable utilizando las bridas que se suministran.

    Conexiones del conmutador AUX y de la bobina de disparo por subtensión para configuración con cajas de disyuntor de batería 1-4

    Conexiones del conmutador AUX para configuración con cajas de disyuntor de batería 5-8

    Conexiones de la bobina de disparo por subtensión para configuración con cajas de disyuntor de batería 5-8

  6. Vuelva a colocar la cubierta en el disyuntor de batería.
  7. Guíe los cables de señal separados de los cables de alimentación.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.