990-91375-012

Montage du coffret disjoncteur batterie au mur

ATTENTION
Risque de blessure ou de dommages de l'équipement
  • Montez le coffret disjoncteur batterie sur un mur ou un rack suffisamment solide et capable de supporter son poids.
  • Utilisez un matériel approprié (non fourni) pour fixer le coffret disjoncteur batterie au mur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: Quatre écrous et vis Torx M10 x 30 sont fournis pour la fixation du coffret disjoncteur batterie sur un rack.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB et GVBBB630EL-3CB

  1. Mesurez et marquez l'emplacement des quatre trous de montage sur le mur.
  2. Percez des trous au niveau des quatre marques.
  3. Desserrez les vis et ouvrez la porte intérieure.
  4. Montez le coffret disjoncteur batterie au mur.
Code QR pour cette page

Contenu utile ?