990-91375D-012

Raccordement des câbles de signal pour GVBBB630EL-1CB au système d'ASI Galaxy VXL

NOTE: La section de câble de signal recommandée est de 0,5 mm2.
  1. Verrouillez/étiquetez le disjoncteur batterie.
  2. Desserrez les vis des panneaux de protection et soulevez-les pour les retirer du coffret disjoncteur batterie.
  3. Retirez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  4. Acheminez les câbles de signal via le bas du coffret disjoncteur batterie.
  5. Raccordez les câbles de signal :
    1. Raccordez les câbles de signal au commutateur AUX (1,4).
    2. Raccordez les câbles de signal à la bobine de déclenchement à manque (D1, D2).
    3. Fixez les câbles de signal à l'aide de frettes (fournies) au passage des câbles.

    Connexions de l'interrupteur AUX et de la bobine de déclenchement sous tension pour configuration des coffrets disjoncteurs de 1 à 4 batteries

    Connexions de l'interrupteur AUX pour configuration des coffrets disjoncteurs de 5 à 8 batteries

    Connexions de la bobine de déclenchement sous tension pour configuration des coffrets disjoncteurs de 5 à 8 batteries

  6. Réinstallez le panneau sur le disjoncteur batterie.
  7. Acheminez les câbles de signal séparément des câbles d'alimentation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?