990-91375B-034

Akü Kesicisi Panosunu Duvara Monte Etme

DİKKAT
Yaralanma Veya Ekipman Hasarı Riski
  • Akü kesicisi panosunu bir duvara veya yapısal olarak sağlam ve ünite ağırlığını destekleyebilecek bir rafa monte edin.
  • Akü kesicisi panosunu duvara monte ederken uygun donanım (ürünle gelmez) kullanın.
Bu talimatlara uyulmaması yaralanma veya ekipman hasarına neden olabilir.
NOT: Akü kesicisi panosunu rafa monte etmek için dört M10 x 30 torx ve somun sağlanmıştır.

GVBBB630EL-1CB

GVBBB630EL-2CB ve GVBBB630EL-3CB

  1. Duvarda dört montaj deliği noktasını ölçerek işaretleyin.
  2. İşaretlenen dört noktanın her birinde delikler açın.
  3. Üç vidayı gevşetin ve iç kapıyı açın.
  4. Akü kesicisi panosunu duvara monte edin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?