990-91375D-034

GVBBB630EL-1CB için Sinyal Kablolarını Galaxy VXL UPS'e bağlayın

NOT: Önerilen sinyal kablosu boyutu 0,5 mm2'dir.
  1. Akü kesicisini kilitleyin/etiketleyin.
  2. Koruma kapağının vidalarını gevşetin ve koruma kapakları kaldırarak akü kesicisi panosundan çıkarın.
  3. Akü kesicisindeki kapağı çıkarın.
  4. Sinyal kablolarını akü kesicisi panosunun altından çekin.
  5. Sinyal kablolarını bağlayın:
    1. Sinyal kablolarını AUX girişine bağlayın (1,4).
    2. Sinyal kablolarını düşük gerilim açma bobinine bağlayın (D1, D2).
    3. Sinyal kablolarını kablo bağlarıyla (ürünle birlikte gelir) kablo klipslerine bağlayın.

    1-4 Akü Kesicisi Panolarıyla Yapılandırma için AUX Girişi ve Düşük Gerilim Açma Bobini Bağlantıları

    5-8 Akü Kesicisi Panolarıyla Yapılandırma için AUX Girişi Bağlantıları

    5-8 Akü Kesicisi Panolarıyla Yapılandırma için Düşük Gerilim Açma Bobini Bağlantıları

  6. Akü kesicisindeki kapağı tekrar takın.
  7. Sinyal kablolarını güç kablolarından ayrı olarak çekin.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Bu yardımcı oldu mu?