990-91377J-037

单机系统概述

UIB 设备输入断开装置
SSIB 静态开关输入断开装置
UOB 设备输出断开装置
BB 电池断开装置
MBB 维修旁路断开装置
注: 在施耐德电气文献中,“断开装置”是个通用术语,涵盖断路器或开关,它们的位置可能因配置而异。有关各个配置的详细信息,请参见电气图和/或阅读每个断开装置正面的符号。

单机系统 - 单市电

单机系统 - 双市电

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?