990-91377J-037

型号列表

  • Galaxy VL UPS 可扩展至 500 kW,400V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVL0K500DS)*

  • Galaxy VL UPS 200 kW 可扩展至 500 kW,400/480V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVL200K500DS)

  • Galaxy VL UPS 300 kW 可扩展至 500 kW,400/480V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVL300K500DS)

  • Galaxy VL UPS 400 kW 可扩展至 500 kW,400/480V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVL400K500DS)

  • Galaxy VL UPS 500 kW,400/480V,带 Start-up 5x8 开机服务 (GVL500KDS)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?