990-91377J-037

并机系统概述

UIB 设备输入断路器
SSIB 静态开关输入断路器
UOB 设备输出断路器
SIB 系统隔离断路器
BB 电池断路器
MBB 外部维护旁路断路器

Galaxy VL 支持使用 6 台 UPS 组成并机扩容系统,并支持使用最多 5+1 台 UPS 组成冗余并机系统,其中采用独立的设备输入断路器 (UIB) 和静态开关输入断路器 (SSIB)。

并机系统 - 单市电

并机系统 - 双市电

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?