990-91378-018

信号ケーブルのGalaxy VS UPSへの接続

注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
注記: 推奨される信号ケーブルサイズは0.5 mm2です。
  1. UPSに付属しているバッテリー温度センサー0M-1160を取り付けます。
    警告
    火災の危険性
    説明に従って温度センサーを配置し、温度計測が適切に行われるようにしてください。
    上記の指示に従わないと、死亡、重傷、または機器の損傷を負う可能性があります。

    空のバッテリーキャビネットの前面図

  2. バッテリー温度センサーのケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
    注記: UPSには、温度センサーが1つ同梱されています。追加の温度センサーを購入する場合は、Schneider Electricまでお問い合わせください。
    注記: 温度センサーのケーブルは、Class 2/SELVとして認識されます。Class 2/SELV回路は、主回路から絶縁する必要があります。
  3. バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。

    バッテリーブレーカーの前面図

  4. 信号ケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通して、バッテリーブレーカーに配線します。
  5. 信号ケーブルを接続します。
    1. 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
    2. 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。

    バッテリーブレーカーの前面図

  6. UPSで信号ケーブルを以下のように接続します。
  7. バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。
このページのためのQRコード

この情報は役に立ちましたか?