信号ケーブルのGalaxy VL UPSへの接続
注記: 信号ケーブルは、電源ケーブルとは個別に配線し、Class 2/SELVケーブルはnon-Class 2/non-SELVケーブルとは個別に配線してください。
注記: 推奨される信号ケーブルサイズは0.5 mm2です。
- UPSに付属しているバッテリー温度センサー0M-1160を取り付けます。
- バッテリー温度センサーのケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通してUPSに配線し、以下のように接続します。
- バッテリーブレーカーのカバーを取り外します。
- 信号ケーブルを、空のバッテリーキャビネットの上部または下部を通して、バッテリーブレーカーに配線します。
- 信号ケーブルを接続します。
- 信号ケーブルをAUXスイッチに接続します。
- 信号ケーブルを不足電圧トリップコイルに接続します。
- UPSで信号ケーブルを以下のように接続します。
- バッテリーブレーカーにカバーを再度取り付けます。