990-91379H-025

Omówienie interfejsu użytkownika

Wyświetlacz

Omówienie ekranu głównego

  1. Przycisk Strona główna – stuknij go na dowolnym ekranie, aby wrócić do ekranu głównego.

  2. Przycisk menu głównego – stuknij go na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do menu.

  3. Przycisk schematu układu – stuknij go na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do schematu układu.

  4. Symbol statusu alarmu – stuknij go na dowolnym ekranie, aby uzyskać dostęp do dziennika aktywnych alarmów.

Możesz stuknąć pola wyjścia lub baterii na ekranie głównym, by przejść bezpośrednio do stron dokładnych pomiarów.

Schemat układu

Schemat układu dostosuje się do konfiguracji systemu – pokazane tutaj schematy układu to tylko przykłady.

Przykład pojedynczego systemu UPS – Podwójne zasilanie

Zielona linia energetyczna (szara na ilustracji) na schemacie układu pokazuje przepływ mocy przez system UPS. Aktywne moduły (falownik, prostownik, bateria, przełącznik statyczny itd.) są obramowane na zielono, a nieaktywne moduły są obramowane na czarno. Moduły obramowane na czerwono nie działają lub są w trybie alarmu.

UWAGA: Schemat układu pokazuje tylko jedno urządzenie rozłączające baterię BB, nawet jeśli podłączono więcej urządzeń rozłączających baterię i skonfigurowano je w celu monitorowania. Jeśli co najmniej jedno monitorowane urządzenie rozłączające baterię jest w pozycji zamkniętej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako zamknięty. Jeśli wszystkie monitorowane urządzenia rozłączające baterię są w pozycji otwartej, BB będzie pokazany na schemacie układu jako otwarty.

W schematach układów równoległych stuknij szary zasilacz UPS, by wyświetlić schemat układu samego zasilacza.

Przykład układu równoległego – Podwójne zasilanie z indywidualnymi wyłącznikami UIB i SSIB

Symbol statusu alarmu

Symbol statusu alarmu (szary na ilustracji) w prawym górnym rogu wyświetlacza zmienia się w zależności od statusu alarmu systemu UPS.

Zielony: Brak alarmów w systemie UPS.
Niebieski: Obecny alarm informacyjny w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Żółty: Alarmy ostrzegawcze obecne w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.
Czerwony: Obecność krytycznych alarmów w systemie UPS. Stuknij symbol statusu alarmu, aby otworzyć dziennik aktywnych alarmów.

Struktura menu

Menu główne

Niektóre menu mogą zawierać więcej podmenu, niż opisano w tej instrukcji. Te podmenu mają szary kolor i są używane tylko przez firmę Schneider Electric, aby unikać niechcianego wpływu na obciążenie. Inne elementy menu mogą mieć szary kolor lub nie pojawić się, jeśli nie są odpowiednie dla tego danego systemu UPS lub nie zostały jeszcze dla niego wydane.

Podmenu statusu

  • Status – patrz Przeglądaj informacje o statusie systemu.

    • Wejście

    • Wyjście

    • Obejście

    • Bateria

    • Temperatura

    • Moduły zasilania

    • Ograniczanie mocy szczytowej

    • Równoległy*

Podmenu sterowania

Podmenu konfiguracji

Podmenu serwisu

Podmenu statystyk

  • Statystyki

    • Oszczędność energii

      • Ustawienia

      • Symulacja

Podmenu informacji

  • Informacje

    • UPS

    • Wyświetlacz

    • Zintegrowana karta sieciowa (NMC)

    • Opcjonalna karta sieciowa (NMC)

Przegląd sterownika poziomu systemu (SLC) i sterownika jednostki (UC)

  1. Przyciski ON/OFF falownika.

  2. Porty USB*

  3. Uniwersalny port wejścia/wyjścia*

  4. Port Modbus*

  5. Port Micro-B USB*

  6. Port sieciowy*

  7. Przycisk Reset*

  8. Diody LED statusu*

  9. Zasilanie wyświetlacza

  10. Port wyświetlacza

  11. Port serwisowy*

  12. Port EXT

  13. Do przyszłego użytku

  14. PBUS 1*

  15. PBUS 2*

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.