単機UPSシステムでのバッテリーSPoTモードテストの実行
| 注記 |
|---|
|
負荷停電の危険性
バッテリーSPoTモードテストの実行中は、UPSによって負荷がサポートされることはありません。バッテリーSPoTモードテストを開始する前に、接続されている負荷をすべてシャットダウンするか、代替の負荷を確保してください。
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
| 注記 |
|---|
|
機器損傷の危険性
上記の指示に従わないと、機器の損傷を負う可能性があります。
|
以下に、単機UPSシステムに関する一般的な前提条件を示します(これらの前提条件は使用するシステムによって異なるため、必ずUPSに記載されている前提条件を参照してください)。
-
UOBが開いていること
-
UPSの運転モードが要求スタティックバイパス運転モードになっていること
-
バッテリー遮断装置のBBが閉じていること
-
監視障害が検出されていないこと
-
SSIBが閉じていること
-
UIBが閉じていること(UIBが存在する場合)
-
BF2が閉じていること(BF2が存在する場合)
-
出力電圧と周波数が、定義されている制限値を超えていないこと
このテストでは、負荷バンクを使用することなく、バッテリーの放電状態を確認することができます。バッテリーSPoTモードのテスト中は、UPSを要求スタティックバイパス運転モードにしてください。このモードでは、インバーターがオフになります。バッテリーランタイムテストの前提条件が満たされている場合は、このテストの実行中に、UPSによってバッテリーのランタイム較正テストが実行され(詳細はランタイム較正テストの開始を参照)、そのテスト結果に応じて概算のランタイムが調整されます。
出力電力は、負荷の割合に合わせて、0~100%の範囲内で手動で設定することができます。可能な限り、実際の稼働条件に近い値を設定してください。
バッテリー電圧がシャットダウンレベルに達した場合や、事前に定義されている放電レベルに達した場合に、テストが停止します。
- ディスプレイのホーム画面で、を選択します。
- バッテリーSPoTモードメニューの1ページ目で、テストを実行するための前提条件が満たされていることを確認し、この手順中にUOBが開いている場合は、負荷に電源が供給されていることを確認します。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 2ページ目に記載されているチェックリストに従います。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 3ページ目でバッテリーの放電レベルと出力電力レベルを設定します。矢印記号をタップして次のページに移動します。
- 4ページ目でバッテリーSPoTモードを開始をタップしてテストを開始します。