990-91379G-037

执行单机 UPS 系统的电池 SPoT 模式测试

注: 电池 SPoT 模式测试仅允许在某些国家/地区合法执行。请参阅当地/国家相关法规。

单机 UPS 系统的前提条件:

  • UOB 必须断开

  • UPS 运行模式必须为请求静态旁路模式

  • 电池断开装置 BB 必须闭合

  • 必须确保无检测出的监视故障

  • SSIB 必须闭合

  • 输出电压和频率必须在预定限值内

该功能可执行电池放电测试,且无需负载组。在电池 SPoT 模式测试过程中,逆变器将处于开启状态且 UPS 处于请求静态旁路模式。在测试过程中,UPS 会执行电池运行时间校正测试,并对运行时间进行相应调整。

输出功率可以手动调整,负载范围 0 ~ 100%,应尽可能接近工作条件。

当电池电压达到关机水平或预定义放电水平时,测试即会停止。

注: 电池 SPoT 模式必须由施耐德电气人员在服务配置期间启用,然后才能执行此测试。
  1. 在显示屏的主屏幕上,选择测试 > 电池 SPoT 模式
  2. 电池 SPoT 模式菜单的第 1 页上,检查是否已满足测试所需的前提条件,并确认如果在此过程中断开 UOB,负载仍保持通电状态。点击箭头符号转到下一页。
  3. 在第 2 页上,按照所列的检查清单进行操作。点击箭头符号转到下一页。
  4. 在第 3 页上,设置电池放电水平和输出功率水平。点击箭头符号转到下一页。
  5. 在第 4 页上,点击启动电池 SPoT 模式以开始测试。
    注: 如果想要手动停止测试,请点击中止电池 SPoT 模式
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.