Installere kabinett for nedre kabelinnføring med Galaxy VL UPS i systemer over 45 kAIC/kA Icw
![]() |
---|
fare for elektrisk støt, eksplosjon eller lysbue
Du må ikke bore eller skjære hull med pakningsplatene
installert, eller bore eller skjære hull i nærheten av kabinettet.
Hvis du ikke følger disse instruksjonene, vil det medføre død eller alvorlig skade.
|
Bruk installasjonssett 0H-1818 og installasjonssett 0H-1816 (som følger med UPS-enheten), valgfritt sett GVLOPT012 (selges og sendes separat) og valgfritt seismisk sett GVLOPT002 (selges separat, hvis aktuelt) for denne prosedyren.
- Fjern venstre sidepanel fra UPSen.
- Fjern beslagene (A) og (B) og (C) fra kabinettet for nedre kabelinnføring. Monter beslagene (A) på baksiden av kabinettet for nedre kabelinnføring. Ta vare på beslaget (B) for øvre sammenkopling med UPSen. Kast beslagene (C), men ta vare på skruene for senere bruk.
- Monter de to sideplatene (TME38565) fra det valgfrie settet GVLOPT012 på den høyre siden av kabinettet for nedre kabelinnføring.
- Skyv kabinettet for nedre kabelinnføring til endelig posisjon. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt. For systemer uten seismisk forankring må du installere det bakre transportbeslaget på baksiden av kabinettet for nedre kabelinnføring igjen, og deretter feste det til gulvet.
- Senk
de fremre og bakre utjevningsføttene på kabinettet for nedre
kabelinnføring ved hjelp av en skiftenøkkel til de får
kontakt med gulvet. Hjulene må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk
et vater for å kontrollere at kabinettet for nedre kabelinnføring
står vannrett (i vater).
LES DETTE Fare for skade på utstyretIkke flytt på kabinettet etter at du har senket utjevningsføttene.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret. - Klargjøre
for strøm- og signalkabler:
- Fjern den midtre frontplaten, den nedre frontplaten og trekantdekslene fra kabinettet for nedre kabelinnføring.
- Fjern pakningsplatene for signalkablene og pakningsplaten for strømkablene.
- Fjern de to hjulene fra pakningsplaten for strømkabler.
- Bor eller skjær ut hull for kabler eller installasjonsrør i pakningsplatene. Monter installasjonsrør (ikke inkludert), hvis det er aktuelt.
- Monter pakningsplatene igjen. Ta vare på trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten for endelig installasjon.
- Skyv UPS-en på plass ved siden av kabinettet for nedre kabelinnføring. Juster etter seismisk forankring, hvis aktuelt.
- Senk
de fremre og bakre nivelleringsføttene på UPS-en ved hjelp
av en skiftenøkkel til de får kontakt med gulvet. Hjulene
må ikke ha kontakt med gulvet. Bruk et vater for å kontrollere
at UPS-en står vannrett (i vater).
LES DETTE Fare for skade på utstyretIkke flytt på kabinettet etter at du har senket utjevningsføttene.Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det medføre skade på utstyret. - Kople sammen fremsiden av kabinettet for nedre kabelinnføring og UPS-en med skruer (som vist) og monter toppbeslaget (merket (B) på illustrasjonen). Du har fjernet det toppbeslaget fra toppen av kabinettet for nedre kabelinnføring i trinn 2 i prosedyren.
- Fjern de to spesialskruene fra samleskinnen i kobber på UPS-en.
- Monter to skruer fra installasjonssettet 0H-1818 for å feste samleskinnen i kobber til hyllen igjen.
- Monter de to spesialskruene for bakre sammenkopling mellom kabinettet for nedre kabelinnføring og UPS-en som vist.
- Før signalkablene gjennom kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en. Før dem som vist for å skille Class 2/SELV-kablene fra non-Class 2/non-SELV-kablene. En skillevegg inne i kabelrøret i UPSen atskiller kablene. Følg installasjonsveiledningen til UPSen for å koble til signalkablene.
- Før inngangskablene, bypasskablene og PE-kablene/utstyrsjordingslederen (EGC) opp gjennom høyre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en.
- Før batterikablene, de nøytrale kablene og utgangskablene opp gjennom venstre halvdel av kabinettet for nedre kabelinnføring og inn i UPS-en.
- Fest strømkablene med de medfølgende plastfestesettene
fra installasjonssettet 0H-1816 og det valgfrie settet GVLOPT012 i
de viste posisjonene i kabinettet for nedre kabelinnføring. Juster
plastfestesettene på strømkablene slik at de sitter så
tett som mulig. Plasser hvert plastfestesett som beskrevet:
- Fest to plastfestesett i loddrett posisjon på siden av kabinettet for nedre kabelinnføring med bolter og muttere.
- Fest åtte plastfestesett i vannrett posisjon på siden av kabinettet for nedre kabelinnføring med bolter og muttere.
- Plasser to plastfestesett hvilende på beslaget.
- Plasser to plastfestesett mellom bunnen og den nederste sideplaten.
- Følg installasjonsveiledningen for UPS-en for å kople strømkablene til samleskinnene i UPSen.
- Fest strømkablene med fire plastfestesett fra installasjonssettet 0H-1816 og det valgfrie settet GVLOPT012 i de viste posisjonene i UPSen. Juster plastfestesettene på strømkablene slik at de sitter så tett som mulig. Kople til de to plastfestesettene markert med (A) sammen med en bolt og mutter.
- Monter trekantdekslene, den nedre frontplaten og den midtre frontplaten på kabinettet for nedre kabelinnføring.
- For seismisk forankring: Monter det fremre seismiske forankringsbeslaget fra det valgfrie seismiske settet GVLOPT002 på UPSen og på kabinettet for nedre kabelinnføring, og monter deretter de seismiske frontbeslagene på gulvet. Bruk egnet monteringsutstyr for den aktuelle gulvtypen – hulldiameteren i det fremre seismiske beslaget er ø14 mm. Minimumskravet er M12-maskinvare med styrkegrad 8,8.