Installation de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas avec l'ASI Galaxy VL dans un système de plus de 45 kAIC/kA Icw
DANGER |
|---|
|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations
quand les panneaux sont installés, ni à proximité de
l'armoire.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Utilisez le kit d'installation 0H-1818 et le kit d'installation 0H-1816 (fournis avec l'ASI), le kit GVLOPT012 en option (vendu et expédié séparément) et le kit sismique GVLOPT002 en option (vendu séparément, le cas échéant) pour cette procédure.
- Retirez le panneau latéral gauche de l'ASI.
- Retirez les supports (A), (B) et (C) de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Installez les supports (A) à l'arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Conservez le support (B) pour l'interconnexion supérieure avec l'ASI. Jetez les supports (C), mais conservez les vis pour les réutiliser.
- Installez les deux plaques latérales (TME38565) du kit GVLOPT012 en option sur le côté droit de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Poussez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas dans sa position finale. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent. Pour les systèmes sans ancrage antisismique, réinstallez le support de transport arrière sur l'arrière de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et fixez-le au sol.
- Abaissez
les pieds réglables avant et arrière de l'armoire auxiliaire
de raccordement par le bas à l'aide d'une clé jusqu'à
ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes ne doivent pas toucher le
sol. Utilisez un niveau à bulles pour vérifier que l'armoire
auxiliaire de raccordement par le bas est à niveau.
AVIS Risques de dommages à l'équipementNe déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. - Préparation
au raccordement des câbles d'alimentation et de signal :
- Retirez le panneau avant intermédiaire, le panneau avant inférieur et les caches triangulaires de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Retirez les plaques presse-étoupe pour les câbles de signal et la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
- Retirez les deux roulettes de la plaque presse-étoupe pour les câbles d'alimentation.
- Percez des trous ou effectuez des perforations dans les plaques presse-étoupe pour le passage des câbles ou des conduites/joints. Installez les conduites/joints (non fournis), le cas échéant.
- Remettez en place les plaques presse-étoupe. Conservez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et intermédiaire pour l'installation finale.
- Mettez l'ASI en place à côté de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Alignez-la avec l'ancrage antisismique, s'il est présent.
- Abaissez
les pieds réglables avant et arrière de l'ASI à l'aide
d'une clé jusqu'à ce qu'ils touchent le sol. Les roulettes
ne doivent pas toucher le sol. Utilisez un niveau à bulles pour
vérifier que l'ASI est à niveau.
AVIS Risques de dommages à l'équipementNe déplacez pas l'armoire une fois les pieds réglables abaissés.Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels. - Interconnectez l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et l'ASI à l'avant à l'aide des vis comme indiqué et installez le support supérieur (marqué (B) sur l'illustration). Le support supérieur a été retiré du dessus de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas au cours de l'étape 2.
- Retirez les deux vis spéciales du jeu de barres en cuivre de l'ASI.
- Installez deux vis du kit d'installation 0H-1818 pour refixer le jeu de barres en cuivre à l'étagère.
- Installez les deux vis spéciales pour une interconnexion arrière entre l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et l'ASI comme indiqué.
- Acheminez les câbles de signal par l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI. Acheminez les câbles comme indiqué pour séparer les câbles Class 2/SELV des câbles non-Class 2/non-SELV. Un séparateur à l'intérieur du passage de câbles dans l'ASI sépare les câbles. Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles de signal.
- Acheminez les câbles d'entrée, les câbles de bypass et les câbles PE/mise à la terre de l'équipement (EGC) à travers la moitié droite de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI.
- Acheminez les câbles de batterie, les câbles neutres et les câbles de sortie à travers la moitié gauche de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et dans l'ASI.
- Fixez les câbles d'alimentation à l'aide des
jeux d'attaches en plastique fournis dans le kit d'installation 0H-1816
et le kit GVLOPT012 en option dans les positions indiquées dans
l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas. Ajustez les jeux
d'attaches en plastique sur les câbles d'alimentation de manière
à ce qu'ils soient le plus serrés possible. Placez chaque
jeu d'attaches en plastique comme décrit :
- Fixez deux jeux de fixations en plastique en position verticale sur le côté de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide de boulons et d'écrous.
- Fixez huit jeux de fixations en plastique en position horizontale sur le côté de l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas à l'aide de boulons et d'écrous.
- Placez deux jeux d'attaches en plastique sur le support.
- Placez deux jeux d'attaches en plastique entre le fond et la plaque latérale la plus basse.
- Suivez le manuel d'installation de l'ASI pour raccorder les câbles d'alimentation aux jeux de barres dans l'ASI.
- Fixez les câbles d'alimentation à l'aide de quatre jeux d'attaches en plastique du kit d'installation 0H-1816 et du kit GVLOPT012 en option dans les positions indiquées dans l'ASI. Ajustez les jeux d'attaches en plastique sur les câbles d'alimentation de manière à ce qu'ils soient le plus serrés possible. Connectez les deux jeux d'attaches en plastique marqués (A) à l'aide d'un boulon et d'un écrou.
- Réinstallez les caches triangulaires, le panneau avant inférieur et le panneau avant intermédiaire sur l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas.
- Pour une fixation antisismique : Installez le support d'ancrage antisismique avant du kit antisismique GVLOPT002 en option sur l'ASI et l'armoire auxiliaire de raccordement par le bas et installez les supports antisismiques avant au sol. Utilisez le matériel approprié pour le type de sol ; le diamètre du trou dans le support antisismique avant est de ø14 mm. Utilisez au minimum du matériel M12 classe 8.8.
DANGER