De stroomkabels aansluiten
![]() |
---|
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Schakel de voeding van het UPS-systeem volledig uit voordat u de batterijkabels op
het batterijschakelaarpaneel aansluit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Voor TT- en TN-systemen moet elke zelfstandige behuizing van het systeem afzonderlijk
worden aangesloten op de beschermende aardklem in de verdeelkast die het systeem van
stroom voorziet.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel.
|
![]() |
---|
Gevaar voor vlambogen
Gebruik de meegeleverde M10-bouten en -moeren om de stroomkabels aan te sluiten.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk
letsel of schade aan de apparatuur.
|
- Volg de lockout/tagout-procedure voor de batterijschakelaar.
- Leid de PE-kabels vanaf de UPS in het batterijschakelaarpaneel zoals aangegeven en sluit ze aan.
- Leid de DC-kabels vanaf de UPS in het batterijschakelaarpaneel zoals aangegeven en
sluit ze aan.
GEVAAR
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogenPlaats de bovenste dekplaat terug op de batterijschakelaar(s) voordat u de installatie voortzet.Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. - Leid de batterijkabels vanaf de batterijset door de onderkant van het batterijschakelaarpaneel
en sluit ze aan.
GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen- Plaats de onderste dekplaat terug op de batterijschakelaar(s) voordat u de installatie voortzet.
- Zorg voor de juiste polariteit.
Wanneer deze instructies niet worden gevolgd, kan dit leiden tot ernstig of dodelijk letsel. - Verbind de kabels met de trekontlasters aan de linker-, boven- en onderkant van het batterijschakelaarpaneel.