990-91381D-006

Instalación de las barras colectoras para el disyuntor del banco de carga (opcional)

NOTA: Las barras colectoras para el disyuntor del banco de carga se quitaron del SAI durante la preparación para la instalación.
  1. Instale barras colectoras para el disyuntor del banco de carga (LBB) en el SAI. Tenga en cuenta la dirección de las barras colectoras.

    Vista frontal del SAI

  2. Los cables del disyuntor del banco de carga se pueden pasar a través de la parte superior del SAI para una instalación permanente o a través de la puerta interior abierta para una instalación temporal. Consulte el manual del SAI para obtener información sobre cómo crear la entrada de cables por la parte superior en el SAI.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?