990-91381D-006

Instale las barras colectoras entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento en el sistema con suministro de red con dos entradas.

Las barras colectoras y las piezas del aislante se suministran en un kit con el armario de derivación de mantenimiento. El código de las piezas que se muestran en las ilustraciones están impresos en las piezas. Utilice los tornillos M8x30 que se suministran y aplique un par de apriete de 17,5 Nm.

  1. Quite las tres barras colectoras de suministro de red simple principal.
    NOTA: Guarde las tres barras colectoras de suministro de red simple principal. Se necesitan para las pruebas durante la puesta en marcha del SAI.

    Vista frontal del SAI

  2. Instale las barras colectoras de entrada, las barras de neutro de CC, la pieza del aislante y la barra colectora PE.

    Vista frontal del SAI

  3. Instale las barras colectoras de derivación y la pieza del aislante.

    Vista frontal del SAI

  4. Instale las barras colectoras de salida y las piezas del aislante.

    Vista frontal del SAI

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?