Desmantelamiento o traslado del armario de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación
- Apague completamente el sistema SAI.
- Bloquee y etiquete todos los interruptores del armario de derivación de mantenimiento en la posición OFF (abierto).
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de la aparamenta eléctrica aguas arriba en la posición OFF (abiertos).
- Bloquee y etiquete todos los disyuntores de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en la posición OFF (abierto).
- Abra la puerta frontal del armario de derivación de mantenimiento y del SAI.
- Si está presente, bloquee y etiquete el disyuntor de protección de retroalimentación BF2 en la posición OFF (abierto) en el SAI.
- Retire
las dos placas del armario de derivación de mantenimiento.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico- No retire ningún otro panel o placa mientras el sistema está bajo tensión.
- Antes de iniciar cualquier actividad laboral, se debe confirmar con una medición directamente en los terminales que no hay tensión.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - En el
armario de derivación de mantenimiento, mida y verifique la AUSENCIA
de tensión con una sonda multímetro a través de los
orificios de la cubierta transparente para entrada, derivación,
salida, neutro y DC.
PELIGRO
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la AUSENCIA de tensión con una sonda multímetro a través de los orificios de la placa transparente para entrada, derivación, salida y DC.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - En el SAI, mida y verifique la AUSENCIA de tensión con una sonda multímetro a través de los orificios de la cubierta transparente para entrada, derivación, salida, neutro y DC.
- Abra la puerta interior del SAI.
- En el
SAI, mida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora
de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Retire las barras colectoras y las piezas de aislamiento que conectan el SAI al armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Instale las barras colectoras entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento en el sistema con suministro de red simple. o Instale las barras colectoras entre el SAI y el armario de derivación de mantenimiento en el sistema con suministro de red con dos entradas.. Guarde todas las piezas para volver a colocarlas.
- Retire los soportes superiores y los tornillos de la parte frontal que interconectan externamente el SAI y el armario de derivación de mantenimiento. Retire los dos tornillos especiales que interconectan internamente el SAI y el armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Interconexión del SAI y el armario de derivación de mantenimiento. Guarde todas las piezas para volver a colocarlas.
- Si
hay sincronización externa: retire la cubierta de protección
transparente de la tarjeta de sincronización externa 0P4809.
La tarjeta de sincronización externa 0P4809 se encuentra en la
parte trasera de la placa frontal. Desconecte los cables de señal
de la tarjeta de sincronización externa 0P4809.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOCompruebe la ausencia de tensión en los tres terminales de señal de la tarjeta de sincronización externa 0P4809. Cuando se instalan los cables de sincronización externa, los terminales de la tarjeta de sincronización externa 0P4809 pueden estar bajo tensión. Desconecte el dispositivo de desconexión de fusibles en la fuente antes de retirar la cubierta de protección transparente.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Cierre la puerta interior del SAI y vuelva a colocar los tornillos.
- Desconecte y retire todos los cables de señal del SAI.
- Retire el soporte de anclaje sísmico frontal/soporte de transporte frontal del SAI y del armario de derivación de mantenimiento. Guárdelo para volver a colocarlo.
- Cierre y bloquee la puerta frontal del SAI.
- Eleve las patas del SAI hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
- Aleje
el SAI del armario de derivación de mantenimiento haciéndolo
rodar sobre las ruedas.
ADVERTENCIA
Peligro de vuelco- Las ruedas del SAI están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del SAI están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del SAI.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Retire el panel derecho del armario de derivación de mantenimiento.
- Mida
y verifique la AUSENCIA de tensión en cada entrada/derivación/carga/barra
colectora DC en el armario de derivación de mantenimiento antes
de continuar.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la AUSENCIA de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/DC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Retire los cables de alimentación del armario de derivación de mantenimiento. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación.
- Efectúe el procedimiento siguiente en el armario de
derivación de mantenimiento para volver a colocar las piezas
en su posición original. Para obtener más información,
consulte Preparación de la instalación.
- Retire el panel izquierdo del armario de derivación de mantenimiento y vuelva a instalarlo en el lado izquierdo del SAI.
- Vuelva a colocar el panel derecho en el armario de derivación de mantenimiento.
- Vuelva a colocar la cubierta de las protecciones en su posición original en el panel derecho.
- Vuelva a colocar los dos soportes traseros y el soporte superior del armario de derivación de mantenimiento en su posición original.
- Cierre y bloquee la puerta frontal del armario de derivación de mantenimiento.
- Eleve las patas del armario de derivación de mantenimiento hasta que las ruedas estén totalmente en contacto con el suelo.
- Ahora
puede mover el armario de derivación de mantenimiento empujándolo
sobre las ruedas.
ADVERTENCIA
Peligro de vuelco- Las ruedas del armario de derivación de mantenimiento están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del armario de derivación de mantenimiento están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del armario de derivación de mantenimiento.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Si lo hay, retire el soporte de anclaje sísmico trasero del armario de derivación de mantenimiento y los anclajes sísmicos del suelo. Guárdelo para volver a colocarlo.
- Para el transporte en distancias más largas o en
condiciones no aptas para las ruedas del armario de derivación
de mantenimiento:
ADVERTENCIA
Peligro de vuelcoEl armario de derivación de mantenimiento puede volcar con facilidad. Tome las precauciones adecuadas durante la manipulación y preparación para el transporte o envío.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.ADVERTENCIA
Peligro de vuelcoPara el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del armario de derivación de mantenimiento, asegúrese de lo siguiente:- que el personal encargado del transporte tenga las habilidades necesarias y haya recibido la formación adecuada;
- utilizar las herramientas pertinentes para levantar y transportar el armario de derivación de mantenimiento de forma segura;
- proteger el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte el armario de derivación de mantenimiento en posición vertical en el centro de un palé adecuado que tenga las dimensiones mínimas siguientes: 1000 mm x 1000 mm. El palé debe tener capacidad para soportar el peso del armario de derivación de mantenimiento: 175 kg.
-
Utilice medios de fijación adecuados para montar el armario de derivación de mantenimiento en el palé.
-
Es posible reutilizar el palé de transporte original en combinación con los soportes de transporte originales, si no presentan daños.
PELIGRO
Peligro de vuelco- El armario de derivación de mantenimiento debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
- Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.ADVERTENCIA
Comportamiento imprevisto del equipoNo levante el armario de derivación de mantenimiento con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblarlo o dañarlo.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga
uno de estos procedimientos:
- Desmantele el armario de derivación de mantenimiento, o bien
- Traslade el armario de derivación de mantenimiento a una nueva ubicación para instalarlo.
- Solo en caso de instalar el armario de derivación
de mantenimiento en una nueva ubicación: Siga el manual de
instalación para instalar el armario de derivación de mantenimiento
en la nueva ubicación. Consulte Procedimiento de instalación para obtener información
general de la instalación. La puesta en marcha solo debe realizarla
Schneider Electric.
PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O DESCARGA DE ARCO ELÉCTRICOLa puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.