990-91381D-017

Installare le sbarre per il sezionatore banco di carico (opzionale)

NOTA: Le sbarre per il sezionatore banco di carico sono state rimosse dall'UPS durante la preparazione per l'installazione.
  1. Installare le sbarre per il sezionatore banco di carico (LBB) nell'UPS. Fare attenzione alla direzione delle sbarre.

    Vista anteriore dell'UPS

  2. I cavi del sezionatore banco di carico possono essere fatti passare attraverso la parte superiore dell'UPS per un'installazione permanente o attraverso lo sportello interno aperto per un'installazione temporanea. Vedere il manuale dell'UPS per informazioni su come creare un ingresso dei cavi dall'alto nell'UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?