990-91381A-017

Preparazione dell'UPS per la connessione della sbarra interna

  1. Riposizionare la sbarra PE nell'UPS:
    1. Scollegare il cavo CEM e il supporto del cavo CEM e i cavi di collegamento dalla sbarra PE. Prestare attenzione al collegamento dei cavi sulla sbarra di terra.
    2. Rimuovere ed eliminare la sbarra di rame.
    3. Spostare la sbarra PE nella nuova posizione.
    4. Tenere fermo il supporto del cavo CEM e tirare delicatamente l'estremità del cavo CEM per estenderne la lunghezza. Ricollegare il cavo CEM alla sbarra PE.
    5. Collegare i cavi di collegamento alla sbarra PE.
  2. Piegare i lembi della zona M verso l'alto sulla scatola di plastica. Questa operazione è necessaria per fare spazio alle sbarre interne tra l'armadio bypass di manutenzione e l'UPS.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Le informazioni sono state utili?